This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:软启动充电电流

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987485/uc2825-soft-start-charging-current

器件型号:UC2825

您好!

根据数据表、软启动充电电流可能在3uA 至20uA 之间变化。 影响充电电流的参数/外部条件是什么?

我的观察结果:我有一个使用分立式组件生成的斜坡。 外部斜坡和电流反馈都通过电阻器连接到斜坡引脚。 通过更改连接外部斜坡至斜坡引脚的电阻值、同一软启动电容的软启动时间也会发生变化。 这有点奇怪、因为根据方框图、软启动和斜坡是完全不同的功能。

请帮助我了解这里发生的情况。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更改斜坡会改变软启动时间、这意味着什么? 请使用 RAMP 显示软时间变化的波形、以便理解您的陈述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将为您获取波形。 您是否知道软启动充电电流规格如此宽的原因? 电流范围为3uA 至20uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就是规格、它或多或少与温度和其他设计容差相关。