This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150EVM:[常见问题解答] BQ25150的充电电流如何上升到寄存器设置值?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25150EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987672/bq25150evm-faq-how-can-the-charging-current-of-bq25150-rise-to-the-register-set-value

器件型号:BQ25150EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25150

你(们)好

我对 BQ25150的寄存器设置有疑问。
我使用 BQ25150EVM 为消耗约50mA 电流的器件供电。
我将寄存器的充电电流设置为70mA、但充电电流为器件提供11mA 电流、不会上升到寄存器设置值。
此外、即使器件的电源停止、充电电流仍为30mA、不会上升到寄存器设定值。


最大充电电流70mA (寄存​​器:0x13 ICHG_CTRL、数据:0x38)和最大输入电流200mA (寄存器:0x19 ILIMCTRL、数据:0x03)作为寄存器的设置值写入。
除了上述寄存器设置之外、我还应该注意什么吗?

电路按如下方式供电。
・为4V 锂离子电池供电至 VBAT
从 VLDO 到器件1.8VI2C 传感器的・μ A 电源
BQ25150上 TPS78233DDCT 的3p3V 至器件的・μ A 功率
从稳压电源到 VIN 的・5V 充电


我可以通过电子邮件进行更详细的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasutaka、

    我将离线与您联系、以了解更多详细信息。

    此致、

    Nick