This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:旁路运行期间的过流限制

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987621/lm5121-over-current-limit-during-bypass-operation

器件型号:LM5121

您好、支持团队、

当 VIN > VOUT 时、LM5121将作为100%占空比工作并进行旁路操作。 在此操作期间、LM5121电流限制能否正常工作? 如果是、LM5121的行为是怎样的? LM5121是否关闭断开开关并关闭锁扣?

当 LM5121在旁路条件下启动时、软启动是否起作用? 如果是、请告诉我启动时间。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    在这种情况下、它将具有断续模式保护。 断路器将关闭并通过可编程 RES 引脚重新启动。 请参阅数据表7.3和7.4中的详细信息。 启动将是旁路模式下的自然响应、因此软启动不起作用。 它取决于输入上升时间和较小的 LC 响应延迟。

    谢谢、

    银城