This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53315:数据表计算值和 WebBench 值不匹配

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53315, TPS548A20, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985176/tps53315-mismatch-in-the-datasheet-calculated-values-and-webbench-values

器件型号:TPS53315
主题中讨论的其他器件: TPS548A20TPS25982

您好,

我在我的设计中使用 TPS53315。 我在这里分享了用于检查我的设计的 webench 仿真。

webench.ti.com/.../114

VIN=12V、Vout=5V、Iout=8A、Fsw=500kHz、SS=2.8ms

根据数据表中提供的电感器计算公式、我得到 L=2.2uH。 但在 webench 仿真中、我找不到任何2.2uH 选项可供选择。 我应该考虑哪个电感器值

此外、根据公式、如果 OCP 为15A、则根据数据表计算出的 RTRIP 值应为76.57k Ω。 但在 webench 中、只存在从65.3k Ω 到67.96k Ω 的电阻值。 我应该考虑哪一个值。

此外、我还添加了额外的输出电容器、因为我将热插拔 SATA HDD 设备、该设备将连接此稳压器的5V 输出。 在使用此稳压器设计的早期电路板中、由于浪涌电流突然增加、输出电压将降至 mV、然后在连接 HDD 时再次稳定。
附上与 TI 工程师就此问题进行对话的链接。

e2e.ti.com/.../3576582

此外、我还附上了原理图供参考。 我还在 SATA 连接器附近添加了额外的大容量电容器、以避免任何突然的浪涌电流问题。 这些附加的捕获器是否会导致不稳定问题。

5、您能否为我的电路提供合适的纹波注入电路值、以便我不会遇到任何稳定性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    webench 链接转至具有4.4V 输出电压和10A 输出电流的 TPS548A20设计。  

     使用2.2 μ H

    2. 使用数据表方程式结果。

    3、  高侧反馈电阻器相对于连接器旁边的附加电容的连接位置。   

        从 Cout 到连接器电容器的 PCB 布线电阻是多少。  

         之前对电路板进行了修改和测试、得出了讽刺结果。

    4.  您能否再次附上原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    使用之前的板、我们无法 完全解决该问题。 对于某些 HDD、我们有时会观察电压波动。 因此、我们将进行下一版电路板。  

    我们正在尝试提供最大数量的大容量电容器、以避免任何电压波动。

    在计算 N 值时、我是否需要考虑连接器附近的电容器。

    2.目前考虑到47uF*12,我已将 N 值设置为13.5。 请告诉我它是否正确。 FSW=500kHz。 或者我需要进一步增大 N 值。

    3.选择 N>4是否会对稳定性产生不利影响。

    随附的原理图供参考。 请查看 same.e2e.ti.com/.../3660.Design14.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 C318从330nF 更改为1uF

     

    1. 是的、请考虑连接器附近的电容器。

    此外、 降低直流偏置的电容。

                   使用47uF 6.3V 陶瓷电容器、电压为5V 时可达10至20uF。  

    它将取决于组件尺寸。

     

    2-3.  大于4应该是稳定的。   在13.5时,交叉频率较低,并且稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我使用了陶瓷 47UF 25V X5R 1206电容器和 靠近连接器的100UF 16V X5R 1210。

     如果我也考虑连接器附近的电容器、我得到 N=34.7、只有稳压器附近的电容器我得到 N=13.5。

    1、N 值增大会导致任何问题。

    2.我应该减少连接器附近的电容器数量。 在解决这个热插拔问题时、我们发现额外的电容器减少了这个不稳定性问题。 因此、在下一个修订版本中、我们会非常小心、以免出现任何问题。 但添加更多的大容量电容器不应造成新的问题。

    此外、还应针对最大 Iout=12A 或我的负载8A 计算电感值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    David 正在研究这一问题、并将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       您是否根据需要向 HDD 提供的电荷计算了连接器的输出电容?  

    您是否考虑了电子保险丝-因为这将控制热插拔期间的输出压摆率并确保电压不会下降。 此外、在使用电子保险丝时、您可能不需要很多电容。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的回答。  

    1.您能建议电子保险丝器件型号。

    2.我应该将电子保险丝电路放置在 TPS53315输出和连接器之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       TPS25982似乎是一款可以正常工作的好器件。 是的、我希望电子保险丝电路放置在 TPS53315和连接器之间。 我在电子保险丝团队中为您提供了关于此问题的支持。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25982.pdf

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    感谢您对电子保险丝器件的关注。 您能否创建新主题并在此处发布您的要求?  

    此致

    Kunal Goel