This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:建议的工作温度范围

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987050/tps22976-recommended-operation-temperature-range

器件型号:TPS22976

大家好、  

我在 TPS22976数据表中看到、只有推荐的 Ta、这里有两个问题。  

在 DCDC 等其他一些器件中、数据表始终提供建议的 Tj 而不是 Ta、为什么该负载开关器件提供建议的 Ta?  

2.如果存在 Tj 打印范围,我们如何在可靠性测试期间测试 Tj 范围? 使用热阻计算 Tj?  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    数据表的第12.3节对此进行了说明:

    负载开关的 Rtheta 非常依赖于布局、因此遵循数据表中建议的布局配置非常重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    此外、我们在数据表中的电气规格中给出了最大125C 的 TJ。 我们建议将环境温度保持在105C、以避免出现最高结温可能超过限值的情况、因为在工作环境中更容易控制环境温度。