请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3488 我们将在升压应用中使用 LM3488。 输入电压范围为6V 至12.6V、我们希望输出电压为25V、最大电流为0.5A。 我们在设计中使用了 Webench、得到了以下结果:
目前、该板已连接至设置为12V 的台式电源。 此时 LM3488的输出上也没有负载。
当电路板打开时、台式电源电流限制、这反过来会降低电压。 电压降至~4V。 看起来 DR 引脚一直处于高电平、没有发生切换活动。
在各种引脚上进行的一些测量如下:
VFB = 0.18V
Vcomp = 2.18V
VFA = 0.69V
如果能就什么可能导致这个问题提出任何想法,将不胜感激。