This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:DR 线卡在高电平

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987493/lm3488-dr-line-stuck-high

器件型号:LM3488

我们将在升压应用中使用 LM3488。 输入电压范围为6V 至12.6V、我们希望输出电压为25V、最大电流为0.5A。 我们在设计中使用了 Webench、得到了以下结果:

目前、该板已连接至设置为12V 的台式电源。 此时 LM3488的输出上也没有负载。

当电路板打开时、台式电源电流限制、这反过来会降低电压。 电压降至~4V。 看起来 DR 引脚一直处于高电平、没有发生切换活动。  

在各种引脚上进行的一些测量如下:

VFB = 0.18V

Vcomp = 2.18V

VFA = 0.69V

如果能就什么可能导致这个问题提出任何想法,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您选择 LM3488。 此问题是否仅在12V 输入或所有输入范围内发生?

    谢谢、

    银城