This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:3.3V 时的行为、施加在无输入电压的输出上

Guru**** 2506575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987876/tps7a91-behavior-at-3-3v-applied-voltage-on-output-with-no-vin

器件型号:TPS7A91

大家好、

我们的客户处于不正常的情况、即外部电源连接到其电路、该电路 将直接在 TPS7A91输出端施加3.3V 电压、而不提供 Vin。 这可能会损坏 TPS7A91吗?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    遗憾 的是、这会违反绝对最大值(Vout<Vin+0.3V)、并导致反向电流从 Vout 流向 Vin、从而损坏 LDO (对于所有没有反向电流保护功能的 LDO 而言、情况确实如此)。 要了解有关 LDO 中反向电流的更多信息、请参阅以下链接、其中说明了出现反向电流的原因以及可以采取哪些措施来防止反向电流的出现。  

    e2e.ti.com/.../ldo-basics-preventing-reverse-current-in-ldos