This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081ADDCR &放大器的 Q;TPS27082LDDCR

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987456/q-for-tps27081addcr-tps27082lddcr

主题中讨论的其他器件:TPS27081ATPS22810

我们 在产品中使用了 TPS27081ADDCR、由于交货周期很长、因此很难获得该器件。

我们能否 直接使用 TPS27082LDDCR 来替代 TPS27001ADDCR?

 TPS27081ADDCR 与 TPS27082LDDCR 有何区别?

 TPS27082LDDCR 显示"不适用于新设计",它 仅适用于旧芯片版本吗?

或者、您是否有其他可直接替代 TPS27081ADDCR 的器件?

谢谢

GaN Chen
组件工程师
Viking Technology、 Sanmina-SCI

2950 Red Hill Ave.

CA 92626、Costa Mesa

(714) 913-2200 x2209 (语音)

gan.chen@vikingtechnology.com

www.vikingtechnology.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GaN 您好、

    我们不建议使用任何 TPS27082A、因为不建议在新设计中使用。 目前、我们没有 TPS27081A 的直接替代产品、但根据您的必备功能、您可以使用不同的产品。  

    如果需要高电压功能、我建议查看 TPS22810。 该器件还能够执行线性控制导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas:

    我们有使用 TPS27001ADDCR 的现有产品、但由于交货周期较长、我们无法获得该产品。

    我们是否可以使用 TPS27082LDDCR 作为子项?

     TPS27082LDDCR 之所以"不适用于新设计"、是什么原因?

    是因为裸片修订更新还是技术 QA 问题?

    谢谢

    GaN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GaN 您好、

    我们不建议使用此器件、因为其使用寿命和 EOL。 我们拥有性能更好的更好器件、因此我们不建议使用此器件来代替 TPS27081A 等当前有效器件。