This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:可调节上升时间与放大器;Vbias = 3.3V 时的电源正常计算

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987260/tps22990-adjustable-rise-time-power-good-calculation-at-vbias-3-3v

器件型号:TPS22990

大家好、团队、

在数据表9.3.2可调上升时间中、给出了 TR 计算、但它被写为5V VBIAS 的近似值。
您能告诉我3.3V VBIAS 的近似值吗?

数据表9.3.3电源正常(PG)显示了 TPG、ON 公式、但它是5V 时 VBIAS 的近似值。
您能告诉我3.3V VBIAS 的近似值吗?

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    我们没有任何 VBIAS = 3.3V 的公式。 时序是一个非常敏感的参数、它受 VBIAS、VIN、输出负载性质和运行条件的影响。 VBIAS=5V 的等式只能用作粗略的近似值、但3.3V 时的偏置会显示时序上的显著差异。

    我建议使用 PSPICE 模型来仿真此模型、以了解时序、或在 EVM 上运行测试。