This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10500:三年后、数据表仍未更新?

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987624/lmz10500-three-years-later-and-the-datasheet-is-still-no-updated

器件型号:LMZ10500

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/697799/lmz10500-the-resistor-values-in-the-datasheet-are-not-optimal-for-accurate-output-voltages

3年后、数据表仍未更新!!

我免费为您提供了大幅改进的值。

您所能做的最起码是将它们放在数据表中、或者您是否认为在0.3%很容易实现时、3.5%的误差是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您提供初始数据和此类提醒。

    我将分享这些信息、 以便在下次数据表更新时考虑这些信息。

    再次感谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。