This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:lmr50410-Q1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1, LM5164, LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987813/lmr50410-q1-lmr50410-q1

器件型号:LMR50410-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5164LMR36506

您好、先生、

请确认 lmr50410-Q1是否能够在没有 TVS 保护的情况下通过测试 B 脉冲?

1.客户的要求

 

2.ISO 16750-2:2012

 

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、您好、对于额定24V 应用和59V 负载突降、客户通常选择60V 器件说。

    除非另有说明、否则 ABSMAX 规格通常被解释为直流电压。

    LMR36506或 LM5164可能是不错的选择。

    还有一些即将公开发布的选项。 不过、您需要通过电子邮件联系我。