This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:应用问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987227/bq25619-application-questions

器件型号:BQ25619
主题中讨论的其他器件: BQ25896

大家好、

我的客户对 BQ25619有如下问题。 您能帮我检查我的意见并为这些问题提供您的意见吗? 谢谢。

1.充电器 IC 能否检测电池电压和充电电流?

的。

2.我们是否还可以读取当前充电电流和电池电压、而不是我们在您的充电器 IC 上设置的充电电流?

是的、我们可以通过  REG02和  REG03读取充电电流、通过 REG04读取电池电压。

如果我们启用充电终止、并且我们将电流终止设置为20mA。 我们的充电电压设置为4.1V (电池满容量电压)、IF

系统达到终止电流并停止充电。 充电器何时会再次为电池充电? 充电器释放点是什么?

您可以参考 REG4 0x04[0]来设置充电点。

4.在任何情况下、如果电池未充满电、但充电器已达到充电终止电压、是否会发生这种情况?

通常、当充电器发生故障(Charger_fault、Battery_fault 或 battery_temp_fault...)时 或者您的充电电压设置低于您的电池电压。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    2.不 有目标设置、但没有实际电压或电流读数

    请注意、当充电电流低于终止阈值、电池电压高于再充电阈值、并且器件未处于 DPM 模式或热调节时、充电器器件会自动终止充电周期。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的评论。

    对于问题2、我们如何 读取实际电流充电电流和电池电压?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    请使用外部电路(例如监测计)或使用具有电池监测功能的 BQ25896。

    谢谢、

    宁。