This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62050:TI 解决方案建议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903, TPS62901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987778/tps62050-ti-solution-suggestion

器件型号:TPS62050
主题中讨论的其他器件:TPS62903TPS62901

尊敬的团队:

我们是否有任何建议可以满足以下这些规格?

输入电压:5-10V

输出:3.9V@400mA 和3.3V@600mA

Iq 低于1uA 更好

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    在 这些工作条件下、我们目前没有任何可为您提供低于1uA Iq 的器件、但我们在今年晚些时候推出了新系列器件(TPS62903/2/1)、这将为您提供比 TPS6205x 器件更好的 Iq 和效率。

    BTW、尽管我们 目前仅在线展示 TPS62903 (3A 版本)、但我们目前也提供1A 版本(TPS62901)作为 EVM。

    此外、如果终端应用可支持3.8V 输出电压而不是3.9V、则可以利用 TPS62901的内部可设置("VSET")功能、从而无需(和 IQ)使用传统的反馈分压器来关闭 Vout。

    此致、

    -Matt