This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:无法加载

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987235/lm3409-can-not-get-load

器件型号:LM3409

您好!

我们的客户正在使用 LM3409、但无法获得任何负载。 您能帮助您将原理图作为附件进行查看吗?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我需要更多信息。

    什么是 Vin? VCC1?

    SET2连接到什么?  电压?

    I017设置为什么?  电压?

    负载连接了什么?  Vf 和 LED 数量或整体 LED 堆叠电压?

    预期输出电流是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 Vin? VCC1?

    Vin 为 VCC1、约为24V;

    SET2连接到什么?  电压?

    2.SET2连接到控制电压、大约为1.4V;

    I017设置为什么?  电压?

    3.IO17被连接至使能控制信号、即5V;

    负载连接了什么?  Vf 和 LED 数量或整体 LED 堆叠电压?

    负载为4个 LED;  

    预期输出电流是多少?

    5输出电流为1.2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于这些计算、我假设 LED VF 大约为3V、或者 Vled 堆栈为12V。  电流纹波非常高、到 LM3409不连续运行时为止。  峰值电流阈值需要增加才能实现1.2A LED 调节。  SET2需要增加到2.2V、或 RCS 需要从0.1欧姆下降到0.0635欧姆。  它仍应在设置时调节电流、但平均值将为0.39A。

    输出端有很多电容。  您是否使用示波器查看过输出电压?  另请查看 Voff (Coff 上的电压)。  如果输出端的电压不能上升到足够高的水平、则 LM3409将在最长关断时间内运行。  如果在启动期间输出不能上升、它将保持此模式。  更大的电感器可以帮助解决这一问题或增大峰值电流跳闸阈值、但无论如何都需要这样做。

    您是否已经使用实验室电源检查了 LED 灯串、以确保其正常工作并且 LED 灯串的电压正确?

    LM3409似乎没有足够的能量以导通脉冲启动、因此如果有任何东西在低电压下加载输出、则可能无法启动。  这可以通过峰值电流时电感器中的能量与输出电容器上从该能量上升的电压进行计算。

    计算:

    输入电压 24
    设置2 1.4.
    英文 5.
    变频 3.
    数值 4.  
    输出电压 12.
    输出电流 1.2. A
    RCS 0.1. 电阻
    Ruvloup 49900 电阻
    Ruvlodown 6980 电阻
    Viadj 1.243.
    Venrise 1.74.
    很好 15400 电阻
    COFF 4.7E-10. F
    指示 0.0000047 h
         
    Vuvhon 14.17925501
    VCS 0.14.
    IPK 1.4. A
    IOFF 0.000738864 A
    TOFF 7.90687E-07
    占空比 0.5.  
    7.90687E-07
    去毛 2.018775761 A
    迪昂 2.018775761 A
    国际志愿工作协会 0.390612119 平均值
    fsw 632361.3396 Hz

    此致、