This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998:如何确定 Cout 值

Guru**** 2513615 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987466/lp2998-how-to-determine-cout-value

器件型号:LP2998

大家好、

我的客户希望使用 LP2998设计新电路板、但他们不清楚如何从数据表说明中确定 Cout 值。

您能否告诉我、如何 轻松确定 Cout 的数量?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    输出电容由 VTT 轨的瞬态要求决定。 根据经验、100uF 至200uF 之间的总电容应满足大多数典型应用的要求。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱圣、您好!

    感谢您对此做出的及时响应。

    一个简短的问题。

    我的客户计划使用陶瓷电容器作为输出、您意味着他们需要将100至200uF 作为有效值、对吧?  

    此外、您认为他们应该有一些上面价值以外的备用焊盘吗?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    是的、如果是陶瓷电容器、建议的值是有效电容。 如果空间不是问题、最好保留一些备用焊盘。

    此致、

    Weidong