This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:1x 内的电荷泵效率

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986813/lp5569-efficiency-of-charge-pump-in-1x

器件型号:LP5569

您好!

LP5569选择电荷泵1x 模式时、我想知道引脚 Vin Vout 是否互连、绕过电荷泵。 对吗?

如果是、假设1x 模式下的效率大约等于100%是否正确?


感谢您的支持、
布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    是的、您的回答正确。 设置为1x 模式时、电源直接连接到电流源。 从 VCC 到 VOUT 的功率损耗不应太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了、感谢您的回答 Hardy Wu、

    在1x 模式下、输出电压中的输出电流限制是否仍为160mA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    是的。 1x 和1.5x 模式下的电流限制都是相同的。 如果您希望仅使用1x 模式并将所有通道设置为大于20mA、则可以直接将 VCC 连接到 LED 阳极、如数据表第1页中的红色 LED 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息、Hardy!