请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 您好!
为 LP5569选择电荷泵1x 模式时、我想知道引脚 Vin 和 Vout 是否互连、绕过电荷泵。 对吗?
如果是、假设1x 模式下的效率大约等于100%是否正确?
感谢您的支持、
布鲁诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.