This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:能否使用 TPS546D24A 替代 LTM4700?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546C23, TPSM846C23
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985930/tps546d24a-can-i-use-tps546d24a-replace-ltm4700

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件: TPS546C23TPSM846C23

大家好、

我建议使用 TPS546D24A 替代 LTM4700。 你有什么意见吗?  

或任何优于 TPS546D24A 的合适解决方案

条件: FPGA 为12V 至0.8V@100A。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    大多数情况下、3个 TPS546D24A 器件堆栈能够在12V 至0.8V @ 100A FPGA 应用中替换 LTM4700模块。

    TPS546D24A 不支持 LTM4700的某些功能、因此我们应确保客户满意:

    1) 1) PAGE -由于 TPS546D24A 在每个 PMBus 地址上仅支持1个输出、因此它不支持 PAGE 命令

    2) 2)欠温故障- TPS546D24A 不支持低温故障保护

    3)输入过流保护- TPS546D24A 仅支持输出过流保护、而不支持输入电流保护

    4) 4)读取输入电流- TPS546D24A 不支持输入遥测

    5)外部温度传感器- TPS546D24A 仅支持内部(芯片)温度感应、而不支持外部温度感应。

    6)读取频率-虽然 TPS546D24A 确实通过 PMBus 提供编程开关频率、但它不会像 LTMM4700那样报告频率遥测

    7) 7)电源输入/电源输出- TPS546D24A 提供电压和电流遥测、但不提供输入或输出的电源测量。  需要根据报告的电压和温度遥测值从外部计算输出功率测量值。

    LTM4700支持许多特定于模拟/LT 制造商的命令值、而 TPS546D24A 不支持这些值、因此最好了解哪些值(如果有) 以便我们可以与客户讨论这些功能是什么、以及他们是否能够牺牲这些功能来改用基于 TPS546D24A 的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    明白了。 感谢您的评论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    根据与客户的检查、他们需要一些信息报告(如输入 V、I temp 等)

    那么、TI 是否有适合的解决方案、如 LTM4700?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    Peter 正在研究这个问题、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24A 支持 READ_VIN、READ_VOUT、READ_IOUT 和 READ_Temperature1

    TPS546D24A 还可堆叠多达4倍、从而支持高达160A 的更高输出电流

    TPS546C23是另一款电压模式控制转换器、此转换器还提供 VOUT、IOUT 和内部芯片温度的回读功能。

    TPSM846C23是一款单相可堆叠模块、可使用2个模块构建两相输出、每个模块提供 Ouptut 电压、输出电流和 IC 裸片温度的回读。

    如果客户愿意设计一个"降压解决方案"而不是一个模块、我建议将 TPS546D24A 作为最强大的 LTM4700替代产品。