This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:CT 和浪涌计算

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987790/tps22990-ct-and-iinrush-calculation

器件型号:TPS22990

您好!

 

我有以下有关 CT 和浪涌计算的问题。

 

问题1:

虽然数据表表表表1显示的 CT 值高达10000pF、但 CT 是否可以更大、例如0.1uF、1uF 或10uF?

 

问题2:

数据表10.2.2.1显示了当 RL=None 时如何计算浪涌电流。

当存在 RL (例如1欧姆)时、如何计算浪涌电流?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    1.是的。 尽管数据表中的数据不是规格、但您可以使用高于10nF 的 CT 电容器。  

    2.如果串联、电容充电时间和浪涌电流将由最终 RC 常数决定。 该器件仍将随 CT 电容器指定的开通时间线性导通。 我认为找出真正浪涌的最佳方法是使用 EVM 来测试此情况、或在 TI.com 上使用 PSPICE 模型。 时序非常敏感、因此提供的计算仅适用于指定的用例。 在 R_LOAD 与电容并联的情况下、电容所见的浪涌电流应相同、而流经器件的总电流为浪涌电流+流经 R 的电流