This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:供货情况、Vin 和过压跳闸之间的差异以及其他问题

Guru**** 2811345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987414/tps25947-availability-difference-between-vin-and-over-voltage-trip-plus-other-questions

器件型号:TPS25947

 TPS25947的登录页面仍然显示"预览"。  E2E 帖子的最新答案声称此器件已于3月投入生产。  该部件现在有多大?  在6-8周内、我是否会遇到小批量(不足100)和生产数量(1K 至3K)的问题?

我尝试在数据表中找到以下问题的答案、或使用设计计算器电子表格。  电子表格似乎不能很好地支持 TPS259474器件、我在数据表中空白了。  我要考虑的确切器件是 TPS259474L 或 TPS259474A (我相信这两个器件都适合我们的应用)。

2. 我可以将过压跳闸点设置为与 Vin 的接近程度?  例如、如果我的产品的绝对最大 Vin 为6.3V、我可以将过压跳变点设置为6.8V 吗?  我可以低于6.8V 吗?

正常 运行时器件上的压降是多少?  我从数据表中可以看出、它非常低、可能是100mV 或更低。  这是真的吗?

我们 的产品在3A 时的标称输入电压为6V。  假设我正确设置了过流限制、此部件应该没有3A 问题。  是这样吗?

5. 最近的 E2E 帖子似乎表明即将对数据表进行修订。  这将在何时发布?

谢谢、Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的支持! 请参阅我的回答:

    TPS25947将在本月末发布。 可 在网站上获取预量产样片。

    2.您可以按照数据表或设计表的要求设置过压设定点。 您可以保持多近取决于所选的电阻器及其容差。 由于您的输入为6.3,因此您希望 OVLO 略高于它。  有关更多详细信息、请参阅第9.2.1.3.2节"设置欠压和过压阈值"。 我随附示例填充的设计计算器 e2e.ti.com/.../TPS25947xx_5F00_Design_5F00_Calculator.zip

    3.正常运行时无过流的压降将为[流经器件的电流*RDSON (28m Ω)]。 在1A 电流下、它应该大约为28mV

    4.建议在标称电流和电流限制之间留有一定的裕度。 假设电流限制设置为3A、但由于 PVT 和 ILIM 引脚上连接的电阻器、它将具有一些容差。 因此、如果您希望器件不在精确的3A 电流下进行电流限制、请将电流限制设置为至少 3.3A。

    5.最终数据表将随产品在月底发布而发布

    此致

    Kunal Goel