This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:FCC 值问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983419/bq28z610-r1-fcc-value-question

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

大家好、

我们有一个具有 BQ28Z610的电池组、我们已经完成了学习周期和黄金成像(srec 文件)。

我们希望将电量监测计从 BQ28Z610更改为 BQ28Z610-R1、但我们不想再学习电池。

因此、复制 BQ28Z610的所有参数(包括 Ra 表)并填写到 BQ28Z610-R1、然后导出 srec 文件。  

将新 srec 文件编程到 BQ28Z610-R1后、FCC 值会有所不同。  

例如:(电池组为5200mAh)

 BQ28Z610 => FCC 为5112mAh

 BQ28Z610-R1 => FCC 为4836mAh

为什么 FCC 有所不同?

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您能否上传显示 FCC 问题以及.gg 的日志。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../6646.BQ28Z610.gg.csve2e.ti.com/.../BQ28Z610.loge2e.ti.com/.../BQ28Z610_2D00_R1.gg.csve2e.ti.com/.../BQ28Z610_2D00_R1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您可能需要循环电池以查看 FCC 更新到先前的值。 如果没有更详细的日志历史记录、我们无法解释为什么 FCC 会有所不同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    周期意味着充电和放电?

    还是仅记录充电?

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    一个周期是不协调、然后是电荷。

    BR、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我完成了 BQ28Z610和 BQ28Z610-R1的一个周期日志、请查看。

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../BQ28Z610-and-BQ28Z610_2D00_R1-gg-file-and-log-file.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    从日志中、看起来 FCC 在充电后会更新回您的预期值。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    因此、我们需要运行更多周期(充电和放电)、FCC 将关闭预期值、对吧?

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    在这种情况下、您可能希望在更新 FW 后执行另一个学习周期。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们已经生产了一个像这种情况一样的批量电池组(300件)。 是否有任何方法可以快速完成此批次的学习周期?  

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果已经了解电池组、FCC 可以在适当的电池休息时间之间的容量变化大于37%后进行更新。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    谢谢、我会尝试一下。

    此致、

    Jason