This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:(GPC 工具报告)精度错误:偏差太高、很可能是数据异常所致

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986292/bq34110-gpc-tool-report-accuracy-error-deviation-is-so-high-that-it-is-most-likely-due-to-anomaly-in-the-data

器件型号:BQ34110

大家好、

将 LFP 单元的整套放电数据(6个文件)上传到 GPC 工具后、我会看到以下报告(随附所有必要文件):

EDV2点的建议 SOC 偏差容差在 低温条件下小于5%、在室温和高温条件下小于3%       
      
下面给出了每个文件的这组参数的偏差       
      
文件                     SoC 误差、通过百分比                
roomtemp_lowrate.csv   -1.01510562021237  1.
roomtemp_highrate.csv   9.35814449481071  0
hightemp_lowrate.csv   -8.77010373895891   0
hightemp_highrate.csv   -3.30654516641298  1.
lowtemp_lowrate.csv   39.2155312400849      0
lowtemp_highrate.csv   -5.80312837958427   0
      
精度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

所有放电均以恒定电流进行、电流降至相同的终止电压、时间分辨率为4秒 当我绘制日志数据时、日志数据看起来正常、并且它们已针对 GPC 工具进行了正确格式化(mV 和 mA、无小数)。 因此、我非常担心 SOC 偏差消息。 这是否意味着获得的 CEDV 参数无用? 为了获得更准确的 SOC 预测、我是否可以进行任何调整?

提前感谢您

Dimitrios

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitrios、

    您能否在此处上传放电数据以供查看。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../input_5F00_to_5F00_GPC.zip

    您好、Nick、

    我们一方似乎已阻止上传。 正在重试...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitrios、

    我们的算法团队正在研究这一点、您可以在一周结束前得到响应。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仔细看了一下、 数据没有问题、但这种情况很难适应、因为低温为-15C、所以更难适应

    通常为0C。 我通过尝试不同的 SoC 范围来实现更好的拟合。  
    我获得了最佳效果

    FitMaxSOC%= 9
    FitMinSOC%=2.

    结果已附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GPC_5F00_report3.zip

    这是我提到的结果文件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yevgen、

    非常感谢。 我将尝试您的调优、但结果将会晚得多。 我是否应该立即解决此报告?