This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D1EVM:DIM 输入阻抗

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987525/tps92200d1evm-dim-input-impedance

器件型号:TPS92200D1EVM

DIM 输入端的模拟输入阻抗是多少?

例如、要设置在10k 至1k 或 1M 和100k 的12V 电源中使用固定电阻分压器的 DIM 电压、是否相同?

或者、我们是否需要非常低的输入阻抗、例如使用带隙基准?

我的应用是控制 UVtC LED 的电流。 借助高阻抗分压器、可使用 NTC 在 LED 温度升高的情况下降低 LED 电流。

感谢您的任何评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

       "DIM"引脚的阻抗约为500KOhm、通常为此引脚使用大电阻器去耦合器。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速的解决方案!!!