This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51397A:温度

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987647/tps51397a-temperature

器件型号:TPS51397A

您好!

我的客户已经在 Vin=20V、Vout=5V/10A、开关频率= 500kHz 的条件下测试了 TPS51397A EVM、

发现 IC 表面温度~108degeeC、它是正常的吗?

是否有任何方法 降低温度?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    根据我们的验证数据18Vin - 5Vout - 10A-500kHz、表面温度约为100°C、24Vin 的表面温度约为108C。 这是正常的。

    您的终端设备是什么? 您的电路板有多少层?

    为了获得更好的散热效果、您可以尝试使用大型电路板、厚铜、大 PGND 面积、更多 PGND 过孔并将两个 NC 引脚连接到 GND。 是否可以添加散热器?

    谢谢、

    Lishuang