This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:高压线路上的功率限制

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984387/ucc28070a-power-limitation-at-high-line

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC28070EVM

尊敬的所有人:

 

使用 UCC28070开发600W PFC 并在 TI 论坛中搜索、没有成功… ( 4年前 Mark Walters 除外、未得出任何结论)

它在高压线路中似乎具有功率限制。 在设计工具中、所有参数似乎都正常、但我看到 Vrmo 始终为3V、Vao 接近4.6V @110V 交流和5V @230V 交流。 Irmo 将从3V 更改为1V。

我对 C14和 C16值有疑问。

 

我会向您发送原理图、设计工具和示波器捕获。

 

范围图例为:

黄色:C13电压

粉色:Vrmo (pikes?)

蓝色:Vcao

@110V 交流输出400W => 438

@230VAC 输出400W => 439

非常感谢、

  

 e2e.ti.com/.../Design-Tool.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海报

    此帖子的重播者已不在办公室、请在本周五之前回复。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海报、

    C14/C16仅用作 CT 第二绕组上的滤波器。 与 C14/C16串联的电阻器设置为避免 CT 饱和。 在某些实际情况下、可以移除 C14和 C16。

    黄色示波器对于 MOSFET ID 电流采样看起来正常。

    那么、您的担忧是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的问题是高压线(230VAC)中的功率限制。 您认为 C14/16是否会造成此问题? 或另一个参数?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查我的参数吗?

    第一个问题:功率限制、我无法达到600W (400W 时、输出电压下降。 低于390V)。  

    第二个问题:升压有时无法启动 à 230VAC。 在220Vac 时仍然正常。 VINAC 值和滤波似乎正常。

    正如我在第一条消息中所述、Irmo 仍然具有相同的值@110V 交流或@230V 交流、看起来很奇怪...

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海报、

    很抱歉、您所附的原理图不够清晰、无法审阅。

    一个建议是 VINAC 电阻分压器应与 Vsense 电阻分压器相同。

    对于功率限制 问题、请检查 CSA/CSB 并查看它是否触发 PKLMT 功能。

    此外、您还应检查 IMO 引脚上的电阻  器是否具有正确的值。

    C14/C16不应影响高压线路功率限制。(如果您在 CSA/CSB 引脚上有一个可过滤噪声的滤波器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、我的原理图...

    VINAC 和 VSENSE 之间的分压电阻是相同的。

    我将检查 CSx 和 PKLMT、是否可以通过删除 R9/R10禁用 PKLMT?

    我会尝试使用二极管+齐纳二极管来更改 R12/R22饱和电阻器。 您可以建议哪些值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albousiere、

    您可以尝试 R9/R10设置高电平功率限制阈值。

    对于二极管+齐纳二极管、我建议您遵循 PMP4311的原理图。(二极管:BAS16、Zenor:33V)

    www.ti.com/.../slur515.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    通过使用二极管+齐纳二极管更改复位电阻器、不再有功率。

    功率限制不是由 PKLMT 设定的。

    您是否可以花时间检查我的设计工具文件中的参数?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albousiere、

    在我看来、设计工具参数是可以的。

    您是否试用过 Rimo 电阻器?

    我建议您可以订购 UCC28070evm 作为参考、以查看是否有任何缺失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    通过更改电流环路值、它看起来效果更好。

    Vsense 电容值也很关键。

    我发现 PFC 在185Vac 时的功率更低、我不知道原因、但我将调查!

    平路机、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albousiere、

    你有什么进展吗?

    那么、这次是低压线路功率限制问题吗? 高压线电源限制问题已解决?

    较低的线路功率限制可能受 PKLMT 引脚阈值影响、请再次确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在150-185Vac (50W 负)之间、我的功率仍然较低、并且有时在230Vac 时没有 PFC 启动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albousiere、

    我建议您添加有关您的问题的更多信息。 其他方面、我很难猜测发生了什么。

    当您满足150-185Vac 的功率限制时、是会导致功率限制突然下降还是只会降低输出电压?

    您是否有任何230VAC 无启动波形可与我分享?

    我建议您可以在同一示波器中探测信号下方的情况

    CSA/CSB 的电压

    PKLMT 的电压

    IMO 引脚的电压

    VCC 引脚的电压