This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:动态输出设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986497/tps63000-dynamic-output-setting

器件型号:TPS63000

您好、先生、

TPS63000能否动态调节输出电压?

客户输入/输出条件如下:

VIN=3.6V、Vout1=3.3V

        VOUT=5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    是的。 此类电路可以更改输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy:

    如果它最初设置为3.3V 输出、则无法动态切换至5V 输出。 同样、如果它设置为5V 输出、则无法动态切换到3.3V 输出。  是否可以动态切换降压和升压模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    该器件可根据 VIN/输出条件切换其工作模式。 因此 、VOUT 可通过调整 FB 网络从3.3V 动态切换至5V 或从5V 动态切换至3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀:

    现在、我们发现无法通过控制 MOSFET 将3.3V 的输出切换到5V。 如果它仅通过 FB 电阻设置使用3.3V 或5V 输出而不使用 MOSFET 控制,这是正常现象。 我们想要 确定 TPS63000是否可以在升压和降压模式之间持续切换? 您可以通过电话联系我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    我将尝试了解您的电路中的问题。  

    [引用 userid="480934" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/986497/tps63000-dynamic-output-setting/3648138 #3648138"]我们发现3.3V 的输出无法通过控制 MOSFET 切换为5V [/quot]

    问题是您无法使用 MOSFET、或者降压/升压转换器无法正常工作。