This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65084:Intel Braytail

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS59641, TPS51716, TPS650861, TPS650860EVM-116, TPS65086, TPS650864, BOOSTXL-TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982432/tps65084-intel-braytail

器件型号:TPS65084
主题中讨论的其他器件:TPS59641TPS51716TPS650861TPS650860EVM-116TPS65086TPS650864BOOSTXL-TPS650861

你(们)好,先生  

我是否可以知道 TI 有用于 BaytraT-M 或 Baytrion-D 的 PMIC?

据我所知、TI 拥有 Braytrie-T CR SND9039 PMIC 解决方案  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有用于 Baytrail 的 PMIC、也没有用于 Baytrail 的 PMIC 我在我们的核心控制器团队中遇到了问题、因为他们 过去曾使用 TPS59641为 Baytrail 提供支持、但如果您对分立式解决方案感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin  

    如果 Vcore 使用 TPS59641其他电源轨使用 PMIC,您是否有可使用的解决方案? 支持 DDR VDDQ 和 VTT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaileh、

    对于 DDR (VDDQ+VTT)、我们有 TPS51716、它可以同时提供 VDDQ 和 VTT。 不过、这是一种分立式解决方案。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaileh、

    除了 CR、我们没有针对 BayTrail 的预定义解决方案。 以 Bayley Bay 设计为例、采用2S-4S 电池或12V 输入时、TPS650861可能最适合 PMIC 团队、用户可对其进行编程以支持各种加电/断电序列。

    它可以支持高电流5V/3.3V/VDDQ + VTT + 3个附加电压(V1P8、V1P0A、V1P05S 看起来像合适的备选器件)+ 3个负载开关、具体取决于您尝试支持的电源状态。

    编程指南 www.ti.com/.../swcu188中提供的编程内部结构的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin  

    我是否知道 TPS650861具有 EVM? 我看到 TI 有 TPS650860 EVM、但我无法确定860和861之间有何不同  

    除了 TPS650861仅具有 TPS65086100器件型号之外、似乎这适用于 NXP PMIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS650860A0RSKx 是 TPS65086产品文件夹下唯一可订购的产品、是 TPS650861的预编程版本、用于演示目的。 它有一个加电序列和一个断电序列示例。 这是 TPS650860EVM-116上组装的器件。 此旋转的默认设置位于以下位置: www.ti.com/.../swcu186

    TPS65086100RSKx 是 TPS650861产品文件夹下唯一可订购的产品、是 TPS65086的空白版本、可以使用 OTP Generator Excel 文件+ I2C 对其进行编程。 默认情况下、它不执行任何操作。 在 TPS650861产品文件夹中、 设计和开发部分的设计工具和仿真选项卡下提供了示例编程文件-其中包括所有 TPS650864 OTP (另一个面向 Xilinx 的预编程 TPS650861器件系列)以及 LS1043示例。  

    TPS650861没有焊接 EVM、它有 BOOSTXL-TPS650861电路板、这是一个用于原型设计的插座板。 在进行必要的修改以确保正常运行后、可以将 BoosterPack 中编程的单元焊接到 TPS650860EVM-116上。