This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:吨持续时间变化

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987417/ucc24624-ton-duration-change

器件型号:UCC24624

尊敬的 TI 团队:

在 LLC 上使用 UCC24624 (14Vx40A 输出)、我在 vgx 上看到奇怪的行为。

大约10A 的电流输出、Vgx ton 持续时间不断变化(请参阅黄色/粉红色信号)。

我尝试将 Rvss 电阻器更改为220欧姆、但未成功。

我知道、没有 RC 阻尼器... :-)

1. VDX 管脚需要哪种类型的滤波器值?

2.是否需要 aditionnal 二极管(作为肖特基二极管)来改善 VDX 检测?

感谢您的任何想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 SR 驱动器而言、10A 负载相当重、无法完全导通 SR MOSFET。 我认为 VD1/VD2引脚上存在噪声、无法过早关闭 SR MOSFET。

    您能否尝试在 VD1/VD2引脚上添加 RC 滤波器? 下面是一个参考电路。