This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288EVM-064:输入电压有何限制?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986583/tps61288evm-064-what-is-limitting-the-input-voltage

器件型号:TPS61288EVM-064
主题中讨论的其他器件:TPS61288

TPS61288本身可在用户手册中的2.0V 电压下工作。 为什么 TPS61288EVM 板在2.7V 电压下无法工作?

实际上、EVM 板的用户手册显示最小电压为2.7V、但输入电压有何限制?

如果可能、我会将 EVM 板上的任何器件从2.0V 更改为工作电压。


我知道启动该器件需要2.4V 电压。

谢谢、

Sibu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sibu、

    TPS61288 上升 UVLO 阈值最大为2.4V、下降 UVLO 阈值最大为2V。  

    EVM 用户指南仅显示了2.7V ~ 8.8V 的典型应用范围。 这并不意味着 TPS61288的最小工作电压范围是2.7V。

    请注意、从电源到 EVM 的电源线具有压降。 使用 电源感应导线确保 EVM 输入电压为2V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、

    我知道2.7V 不是实际限值。 对我来说真是个好消息。  
    我将检查输入侧电压或电缆情况。

    谢谢你。  
    此致、

    Sibu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sibu、

    好的。 如果您有其他问题、请告诉我。