This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54341:未上电、但对其输出施加 VDC。

Guru**** 1864740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54341
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987478/tps54341-unpowered-but-has-vdc-applied-to-its-output

器件型号:TPS54341

大家好、

你好。

在我们客户电路板的测试过程中、TPS54341 5V 稳压器可在输入端断电、并在其输出端施加3.3VDC 电压。  这会损坏 TPS54341电路吗?


请注意、这是一个新设计、仍在纸张上、测试对象已出现、这是他们的问题之一、即为 MCU (3.3V)供电 以进行编程将使"上游"开关稳压器受此"反馈"的影响。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    不建议对器件执行此操作。

    为了缓解器件损坏问题、建议在 SW 至 VIN 范围内放置一个肖特基二极管、在 SW 位置放置阳极、在 VIN 位置放置阴极。