This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:开关频率为200kHz 或更低时的运行情况

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987333/lm5022-about-operation-at-switching-frequency-200khz-or-less

器件型号:LM5022

尊敬的 TI 团队

我的客户正在考虑使用开关频率为75kHz 的 LM5022。
关于上述问题,我想提出以下问题。

从下面的帖子中可以看到、最小开关频率未设置、即使在70kHz 时也可以使用。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/866827/lm5022-lm5022-minimum-switching-frequency?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5022%25252520frequency

但是、当我尝试使用 WEBENCH 在70kHz 处仿真开关频率时、无法将其设置为低于200kHz。

这是否意味着 TI 尚未确认低于200kHz 的运行频率、因此无法进行仿真?
(尽管数据表中指出 LM5022的最大开关频率为2.2MHz、但 WEBENCH 仅支持高达600kHz 的频率。)

2.当 RT 被设定为75kHz 的开关频率时、计算出的数据表大约为230kΩ μ V。
但是、如下图所示、数据表中只有频率高于200kHz 的数据。
在开关频率为75kHz 时、根据数据表中的公式计算 RT 是否存在任何问题?

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    感谢您选择 LM5022。

    我将与我们的设计人员确认这一点、并告知您。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    感谢您的耐心等待。 控制器仍可在70kHz 左右的频率下工作、但数据表中的开关频率仅可低至200kHz。 不建议使用、性能不能得到保证。 开关模式电源采用此类低频设计并不常见、但它们仍可以自行决定是否实施。

    谢谢、

    银城