This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52:PSpice 仿真模型不可用

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52, TPS7A52-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987459/tps7a52-pspice-simulation-model-not-available

器件型号:TPS7A52

当我在 PSpice for TI 工具中搜索 TPS7A52时、我只会看到一个可用的仿真模型、那就是具有3个 IN 引脚和3个 OUT 引脚的 TPS7A52-Q1。 但是、我要使用的是 TPS7A52模型。 TI 是否会更新此模型? 或者我是否需要从其他来源导入它? P.S. 我使用的 PSpice for TI 工具版本为17.4-2020 S004 Windows SPB 64位版本。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS7A52 SPICE 模型适用于 TPS7A52-Q1或 TPS7A52。  该模型不受输入电压和输出电压的额外引脚的影响。

    谢谢、

    斯蒂芬