This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:连接到 LM5170栅极信号

Guru**** 2810835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987452/lmg1210-connection-to-lm5170-gate-signals

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: LM5170

我想将 LMG1210连接到 LM5170的输出端。 然而、LM5170开关输出被定义为10V、而 LMG1210输入的额定最大值为10V。 随着时间的推移、来自 LM5170的10V 信号是否会损坏 LMG1210?或者直接(或通过小型 RC 滤波器)将其连接在一起是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 如前所述、LMG1210 LI 和 HI 引脚的绝对最大电压为10V、因此出现故障或潜在错误行为的风险很高。 我建议在发生瞬态或噪声时具有足够的裕度。 如果您的应用允许、您可以在两个器件之间使用分压器。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leslie、

    我已经计划添加 RC 滤波器、因此我认为添加分压器是可行的。 感谢您的回答!