This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54062:连接负载时、输出电压下降

Guru**** 2503495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986683/tps54062-vout-drops-when-load-is-connected

器件型号:TPS54062

我使用  TPS54062设计一款输入电压(标称值)= 24V、输出电压= 5V、输出电流= 20mA 最大值的降压转换器

在 Webench 上设计和仿真了整个电路后、我用完全相同的元件值对电路进行了物理组装。  

根据设计、输出电压达到5V、但在连接负载(220 Ω 电阻器)时降至0.5V。

我随附 Webench 设计报告、以显示我使用过的元件值。 请帮助。

e2e.ti.com/.../WBDesign2_5F00_Steady-State_2D00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到这个问题。

    我在 webench 中评估了您的原理图、并注意到对于我拥有的 BOM (接近您的 COMP 值)、我的相位裕度接近非理想值(47度)。 45度为最低。 Webench 不允许我将 rcomp 值降低到您的值、这可能是因为它会造成不稳定的设计。  

    您可以看一看。  https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=8A0F6B61C22EE400

    您使用的输出电容器的器件型号是多少? 我假设您使用的是陶瓷电容器。

    我可以帮助进一步评估您的补偿网络、使其成为稳定的设计。 稳定性似乎是这里关注的问题。

    我的第一项建议是改变  

    Rcomp 至133k、Ccomp1至2.7nF 和 Ccomp2至22pF、用于使用陶瓷47uF 输出电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将组件值更改为 Rcomp 133k、Ccomp1更改为2.7nF、Ccomp2更改为22pF 47uF 输出电容、但其运行方式仍然相同、即当连接220欧姆的负载电阻器时、5V 输出降至0.5V。  

    我甚至将整个电路更改为 tps54062数据表第8.2.1节中图20给出的示例电路、但问题仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这让我感到困惑、Ahsan。

    请在输出下降前、与我分享一个无负载稳压示波器截图、如果可能的话。  

    如果我没有从该问题中获得任何答案、可能需要评估布局。

    如果您可以分享所有内容、那将是很好的。