This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:原理图审阅

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987306/bq77915-schematic-review

器件型号:BQ77915

您好!

我们选择使用 BQ7791501实现电池组保护和电池平衡。 我们将使用32节4900mAh 锂离子电池、以便8节锂离子电池并联、其中四节电池组串联、从而形成39.2Ah/16.8V 电池组。 充电器电压为16、8V、最大电流为17A。

如数据表示例所示、选择了33 Ω 电阻器将平衡电流设置为~50mA。 选择1Mohm 的电流感应电阻器以获得35A 最大放电电流和20A 充电电流。

为什么有两个不同的 OCD 值、OCD1和 OCD2、这是我无法理解的? 例如、在我们的案例中、OCD1阈值为-35mV、因此、如果我正确、使用1Mohm 电流感应电阻器、电压将低于限值35A。 永远  不会达到-60mV 的 OCD2电压阈值。

请 查看随附的原理图。

e2e.ti.com/.../bms_5F00_circuit_5F00_revA001.pdf

此致、

Olli-Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olli-Pekka、

    原理图看起来不错-我看不到任何问题。 不同的 OCD 阈值是常见的-某些应用可能希望更快地限制更高的电流(某些器件型号选项显示类似这样的配置)。 我们有一些电池监控器和电量监测计、它们具有3个或4个不同的电流阈值。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的答复。 您认为50mA 平衡电流是否足以容纳8节并联电池、或者我们是否应该使用外部 FET?

    此致、

    Olli-Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我们来说并不容易回答、因为这实际上取决于您的电池和系统需求。 如果您的电池非常匹配、您可能不需要经常进行平衡。 对于多节并联电池、我经常看到用户选择使用外部平衡、因为平衡50mA 可能需要很长时间。 需要记住的另一点是、BQ77915仅在充电期间实现平衡、因此您需要考虑电池充电所需的时间。

    此致、

    Matt