This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981:制造工艺详细信息

Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985144/lp2981-fab-process-details

器件型号:LP2981

大家好、

客户希望详细了解 用于开发此 LP2981IM5X-3.6/NOPB 器件的制造工艺。 您能在这方面提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:  

    他们到底想了解什么?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于开发此器件的工艺技术是 LBC9还是 BiCMOS?

    还有哪些不同的工艺技术用于开发直流/直流和 LDO, 有没有我可以参考的介绍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    LP2981采用名为 JI1的 BiCMOS 工艺。  

    我们实际上没有任何关于此主题的演示、因为客户为其应用选择 LDO 通常不是相关的方法。 最好将重点放在所需的性能规格上、而不是尝试根据设计过程选择器件。

    我能想到的唯一好处是知道器件是更现代的工艺、例如 LBC9、它具有更好的器件可靠性、更高的生产能力和更长的使用寿命。