This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:同时显示 SOV 和 SUV 永久性故障标志

Guru**** 2544690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986843/bq76940-sov-and-suv-permanent-fail-flags-at-the-same-time

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

要同时触发永久性故障 SUV 标志和 SOV 标志、可能需要满足哪些条件? 当电池组的其余部分健康状况良好时、可能会导致这种情况的原因是什么? 请看随附的来自软件包 bqStudio 的屏幕截图。  

此包装在检查后进行了刷新并退回给客户。 在几周内、客户回电话报告电池组再次出现故障。 当我们收到它时、这是相同的情形-设置了 SUV 和 SOV 标志、但其他一切看起来都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    如果您可以保存此器件的数据闪存设置(单击"Data Memory"屏幕上的"Export"以保存.gg.csv 文件)、它将显示有关 SOV 和 SUV 事件的更多信息。 数据闪存中记录了寿命数据、显示了电池组寿命期间的最大和最小电池电压。

    SOV 和 SUV 事件是永久性故障。 这些可被清除(请见 BQStudio 命令面板上的 PF_CLEAR 按钮)。 通常、您需要将 SOV/SUV 阈值设置为比 COV/CUV 阈值更宽的值。 目标是在电池电压达到危险水平时永久禁用电池组、在危险水平下、电池的继续运行可能不安全。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回复。 遗憾的是、我们无法导出 DataFlash、因为该软件包已刷新以清除标志。 我们犯了一个错误、未检查寿命以查看电池的最大和最小值是多少、以查看是否存在故障。 我们希望从客户那里得到表现类似行为的第二个电池组、因此我们将在收到电池后查看其寿命。  

    我想从根本上理解的是、在什么情况下电池组可以同时跳过这两个永久性故障? 如何同时拥有 SOV 标志和 SUV 标志? 是否存在允许两者同时跳闸的边沿情况? 我相信您会注意到、电池组没有任何其他问题。

    谢谢!

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    如果它们同时跳闸、则可能是其中一个电池连接断开或间歇性的。 例如、如果其中一根电池导线从器件的 VCX 引脚上断开、则可能导致一个电池测量低电平、而相邻电池测量高电平。

    此致、

    Matt