This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:不同的电池配置设计

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987323/bq769142-different-cell-configuration-design

器件型号:BQ769142
主题中讨论的其他器件: BQ76952EVM

您好!

我们正在为客户设计13节和10节电池管理系统、而 I BQ769142最终成为最佳选择(因为高产量的产品对价格至关重要)。

1) 1)是否存在具有此 IC 的开发板? (我看不到它、但我假设 BQ76952EVM 可以与已解析的 IC 配合使用?)

2) 2)是否正常、对于13 S 配置、只需将 VC14引脚悬空即可? 对于10S 设计、我们是否需要任何特殊的东西、或者是否还可以使 VC11、VC12A/B、VC13A/B 悬空(未组装)? (因此、我们在13和10 S 上保持相同的 PCB)

此致、

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregor、

    是的、您可以使用 BQ76952EVM 并更换该器件。

    要减少电池节数、您需要短接其中一个电池输入。 EVM 用户指南显示了执行此操作的示例、数据表中也对此进行了介绍。 因此、要使用相同的 PCB、您需要安装0欧姆电阻器、以便在从13s 更改为10S 时减少电池节数。

    此致、

    Matt