This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:生产工具和工艺

Guru**** 2557070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987198/bq76942-production-tool-and-process

器件型号:BQ76942

可能涉及的对象:

我们将 bq76942用于新设计、并需要有关以下问题的帮助:

1.是否有可用于大规模生产的生产软件、如 BQ 测试仪或 BQ 生产?

2.该 IC 的正常生产流程是什么? OTP 需要在10V 至12V 之间进行编程、因此对于高压电池6S+(15V+)、通常的做法是什么? 首先对 OTP 进行编程、然后运行 PCBA 级测试? 对于其他 IC、我们始终使用相同的步骤对 IC 进行编程并测试 PCBA。

谢谢!

陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    此器件没有 BQ 生产等工具。

    大多数用户在退出关断状态时将使用主机来配置寄存器。 OTP 是需要在加电时设置特定设置的应用的另一个选项、但这需要额外的生产步骤、因为器件需要提供10-12V 电压、因此无法连接电池。 是的、可以在执行 PCBA 级测试之前对其进行编程。

    此致、

    Matt