This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有高达32V 输出的 PMBus 降压稳压器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986402/buck-regulator-with-pmbus-upto-32v-output

主题中讨论的其他器件:LM61460LM76005

你好

建议使用降压稳压器 以满足以下要求:

VIN = 34V

Vout = 32V

Iout = 5A

PMBus 是一项要求。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此设计被路由到降压稳压器产品线、该产品通常不嵌入通信协议。

    无论如何、在我们的产品系列中、就转换器 而言、LM61460或 LM76005可能是一个选项。

    我快速浏览了我们的 PMIC 产品系列、没有找到符合您要求的任何产品。 我将继续、将此主题传递给他们、无论他们是否有任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 您能帮我找到适用于20V 至32V 输出电压和高达6A 电流的可变输出降压稳压器设计吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我为您回顾一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 LM61460将是我们的最佳选择。

    您可以针对20V 和32V OUT 进行 webench 设计。 输出滤波器和前馈很可能由20V 的输出电压决定。

    CM 稳压器的可变输出通常通过电流注入作为反馈节点(LPF PWM 波形)来完成。 请参阅以下数据表的第46页。 请告诉我这是如何适用于您的应用的。

    www.ti.com/.../lm61460.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上 LM61460适用于我的应用。 看起来是一个新部件。 非常感谢您的建议。 它显示它在慕斯器上缺货? 我能否直接向 TI 下单?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系您当地的销售代理。

    半导体行业目前在整个行业中存在短缺、这会影响可用性、但除了 EVM、我们还应该能够为评估提供一些备件。