This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:EN 至 VIN 电压偏移

Guru**** 2510105 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986798/lmr36015-q1-en-to-vin-voltage-offset

器件型号:LMR36015-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36015

数据表指出、EN 电压"不得超过 VIN 引脚上的电压0.3V"。

我想确认这是在所有条件下进行的、不仅适用于最大额定值。  采用具有独立"电池"和"点火"或"唤醒"信号的12V 系统。  LMR36015无法处理支持 VIN 引脚的电源中断但连接到 EN 引脚的电源仍然存在的故障模式。  即 VIN 为浮动、但 EN 为12V。  这需要其他外部支持电路。


请注意、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我认为这个脚注是错误的。

    在与您确认并创建数据表更改之前、我将继续并与团队确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以根据 IC 设计人员分析支持 EN > VIN。

    数据表便秘性比实际更为严格。

    只有注意事项是确保 VIN 不会悬空、EN 为高电平。