This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531-Q1:MOSFET 栅极驱动器

Guru**** 2385190 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986686/ucc27531-q1-mosfet-gate-driver

器件型号:UCC27531-Q1

您好!

我使用栅极驱动  器 UCC27531-Q1来驱动 MOSFET PMV50XNEA (作为开关)。

电路、如下所示。

输入将由控制器驱动。

来源- D5V0

GATE -栅极驱动器的输出

漏极-输出(基于控制器输入的5V 或0V)。

您是否在电路中看到任何歧义? 工作正常吗?

谢谢、此致、

Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pedaiah、

    它看起来应该起作用。 我看到的唯一潜在问题是、当 MOSFET 关断时、您将在 MOSFET 上施加-7V 栅源极。 只要栅极的额定电压为该电压、您就应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don Dapkus、您好!

    感谢您的回复。

    下图所示的 MOSFET 特性。

    VGS (th)= 0.9V

    我已经用 pspice 仿真了上述电路。 随附的 DSN 文件。

    我没有得到预期的结果。 该开关始终处于栅极驱动器的天气输入高电平或低电平。

    我的连接是否正确? 或者、我是否需要交换漏极和源极端子?

    请提出您的建议。

    e2e.ti.com/.../Gate-Driver-Simulation.zip

    此致、

    Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedaiah、您好!

    我无法打开您的 zip 文件、但从原理图中、您能否确认源端 D5V0上的电压、我假设这是0V。

    控制器的 IN 上施加了什么电压? 请确认 SIM 上的信号均处于建议的工作条件内。

    MOSFET 具有非常低的 Vgs 阈值、栅极电压甚至不超过12V、从 d/s 从栅极到源极电压的6V 到8V 电压都应足够 RDS、on。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    源端 D5V0网络上的电压为5V 输入、漏极5V_Night LED 为提供给 LED 的输出。

    我将3.3V (高电平)和0V (低电平)施加到微控制器的栅极驱动器 IN。

    我无法在此处插入仿真文件。 请您分享您的邮件 ID,以便我分享我的模拟吗?

    谢谢、此致、

    Pedaiah G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedaiah、您好!

    我将向您发送一个朋友请求、您可以在其中分享您的仿真"结果"。

    同时、我将把这个线程标记为"已解析"。

    此致、

    -Mamadou