This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:编程帮助

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987093/ucd90120a-programming-assistance

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO

大家好、

需要您对我们客户的问题提供专业知识。  代表他们发布:

1. 我有 Xeltek SP7500通用编程器。 能否使用此编程器对 UCD90120A 进行编程?  

2.是否有办法导出程序表单工作序列发生器或以程序员可以理解的格式转换文件?


提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.您已检查 Xeltek 销售商是否支持 UCD90120A。

    2.是的、客户始终可以通过 TI Fusion GUI 从实时器件导出设置。 请参阅以下视频;

    以下两种格式是 TI 推荐用于生产编程的格式。  

    UCD90120A 的所有编程均通过 I2C 总线进行。 因此、只要器件具有 i2c 主机、客户就可以对其进行编程。

    https://training.ti.com/fusion-power-designer-import-and-export-data-flash-hex-files?context=1136655-1139495-1136589 

    https://training.ti.com/fusion-power-designer-how-import-and-export-data-flash-script-files?context=1136655-1139495-1136587 

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    非常感谢您提供的有用信息! 我们的客户设法在 Xeltek 的 SP7500编程器中连接和读取 UCD901290A。 但是、它们无法提取好器件的实际程序。 这可能是由受保护的器件或我们不确定的其他因素造成的。

    从优秀器件导出的任何内容在新 UCD90120A 中加载时都无法正常工作。 您是否有将.SVF 文件转换为.hex 文件的建议过程、因为我们的客户确实拥有.SVF 格式的良好程序副本、并且他们的程序不支持.SVF 格式?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    SVF 文件是 JTAG 编程器使用的矢量格式。 我们不建议使用 JTAG 编程、因为它不是工业标准。 SVF 文件的解释完全由 JTAG 供应商决定。  

    TI 建议进行 I2C/PMBus 编程。  

    遗憾的是、没有方法可以将 SVF 转换为十六进制。 如上一篇文章中所述、客户可以使用 USB 转 GPIO 软件狗+ Fusion GUI 导出十六进制文件。 请走这条路。

    SP7500的编程接口是什么?

    此致

    Yihe