This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406HV-Q1:远程 LED EMI 问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050030, TIDA-050029, TIDA-050040, PMP15004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986597/lm3406hv-q1-remote-led-emi-concerns

器件型号:LM3406HV-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-050030TIDA-050029TIDA-050040PMP15004

您好!

我们目前正在评估各种可能的解决方案、以便在汽车环境中以1A 的流电流点亮大功率 LED。

LED 将安装在与驱动器板相距20cm 至30cm 的单独 PCB 上。  

LED PCB 可能必须如此小、以至于 LED PCB 上没有空间放置输出电容器。

这一事实以及具有高电流(+纹波电流)的长导线是我们关注 EMC 的原因

流经 LED 的电流是否是有关 EMC 的关键路径之一? 我们担心、通过长导线的纹波电流会产生大量噪声最终发射。

另一种解决方案是使用直流/直流降压转换器、该转换器可在 LED 的正向电压范围内生成恒定电压。 然后、线性驱动器将生成恒定电流、从而避免在连接到 LED 的长电源线上产生交流分量。  

对于 EMC、您更喜欢第二个解决方案、而不是第一个解决方案?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、流经 LED 的电流是有关 EMC 的关键路径之一、包括差分模式和共模。  降低这种情况的工作量取决于尝试实现的 EMI 水平。  驱动器输出端的电容器可降低差模噪声、共模噪声的处理方式有所不同(共模扼流圈、从两个 LED 引线到外壳的旁路电容器等)。

    在输出端创建具有线性的直流电压将降低低频差模噪声、高频可能仍会通过。  根据布局和设计的不同、共模和差模下的 EMC 仍然是一个问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    因此、您认为这两种解决方案都需要输入和输出滤波器(具体取决于尝试实现的 EMI 水平)?

    是否会使用从驱动器 PCB 到 LED PCB A plus 的屏蔽电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    是的、具体取决于尝试实现的 EMI 水平。  PMP15004是一款直接从电池到低压 LED 灯串的产品、通过我们在无外壳的情况下进行的本地非官方测试、满足 CISPR25 3类电平要求。  它需要在输出端使用共模扼流圈才能实现该目的(共模噪声)。  我采用此设计并将其放置在绕过外壳输入和输出的外壳中、以再次满足我们自己的测试设备 CISPR25 5类要求。  我们有多种经过 EMC 测试的 TIDA 设计、例如 TIDA-050029、TIDA-050030、TIDA-050040。

    屏蔽电缆确实可以正常工作、但它们确实需要在两端与机箱连接。  由于屏蔽没有连续的传导路径、如果一端断开、则 di/dt 噪声不能由屏蔽分流。  我们不使用屏蔽电缆来满足这些电平、因为许多客户设计无法使用此类电缆、例如长 PCB 上的 LED 用于转向信号灯或日间行车灯。  尝试使输入和输出看起来像纯直流更有意义。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的回答。

    那么、我是否正确地理解了、对于 PMP15004等设计或具有非常干净的输入和输出的任何其他设计、相对较大的负载或放置在较远位置的负载不会显著降低 EMI 性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    如果输出滤波良好/正确、以降低 EMI、则可能会有引线连接到 LED 灯串。  在汽车照明应用中、LED 驱动器的线束和裸露的 PCB 走线是很常见的、其中一些解决方案需要非常严格的 EMI 限制。  对于 PMP15004、为了达到所需的传导 EMI 水平、需要在输出端使用共模扼流圈。  有其他方法可以满足这一要求、但需要花费时间尝试和测试这些解决方案。

    此致、