This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:设计审查

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986629/bq76940-design-review

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ76200

您好!

我们正在开发 BMS 电路、将 BQ76940DBT 用作 AFE、  将 BQ78350DBT-R1用作监测电路、

请找到原理图的附件、并仔细阅读该附件、或与我分享设计注意事项的主要检查清单。

此外、当 BQ76940在没有驱动器的情况下直接驱动栅极时、还可以驱动多少个并联 MOSFET。(如果选择了低侧电源控制)

Regardse2e.ti.com/.../bms_5F00_green.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、6579172、

    • BQ78350 /PRES 引脚具有有限的范围、可根据需要检查 PACK-和滤波器上的瞬态。
    • R78将会非常大、您可能希望它的大小与系统中的大小一样。
    • 如果不使用 U2 GPIO 引脚、通常应将其接地、请参阅数据表建议。
    • R74、R75、R77的值显示为"R"、检查这些值是否应为"k"
    • U2 /DISP 应具有典型值为220k 的上拉电阻。
    • ESD 电容 C40、C41应跨接在功率 FET 上、目前它们已短路
    • BQ76200确实通过 PCHG_EN 消耗电流、开关具有偏置电流、请参阅应用报告 https://www.ti.com/lit/pdf/slua794 
    • 预充电晶体管 Q26可能需要 RGS
    • DSG 和 CHG 通常应具有非零电阻器、请参阅上面的应用报告
    • 您可能需要在 U2 BAT 和 PACK 上配置滤波电容器
    • 对于多个 FET、DSG 和 Pack 之间的18V 齐纳二极管和100欧姆电阻将避免漏电路径、请参阅应用报告
    • U1 BQ76940 REGSRC 应有一个电容。
    • 表5中可能有一些线条和组件已消失
    • 表5可能会混淆某些名称、REGSRC 应从顶部单元格馈入、显示 D2上方的 con15、但 R2左侧的 con16
    • VC0没有源
    •  VC5X 和 VC10X 射频的电源连接令人困惑或不存在、请检查。  也许有些名称或行已消失。 存在滤波电容器。
      • 电池芯10 (con11?) 应通过电阻器连接到 VC10X、VC10B、VC10、20欧姆电阻器以实现电池10平衡、并连接到电池11的 FET 源。
      • 电池5 (con6?) 应通过电阻器连接到 VC5X、VC5B、VC5和20欧姆电阻器以实现电池5平衡、并连接 FET 源以实现电池6平衡。
    • 检查每个电池组底部2个输入的电池滤波电容器连接。  请参阅 EVM 原理图或数据表以获取参考:
      • VC11和 VC10B CC 电容器连接到 VC10X、您有拓扑、但名称看起来不正确
      • VC6和 VC5B 电容器连接到 VC5X、再次显示拓扑、但名称错误
      • VC1和 VC0电容器连接到 GND、我在原理图中不识别 VC0。   
    • TS1、TS2、TS3需要连接一个下拉电 阻才能正常运行、使用合适的下拉电阻进行分离热敏电阻的电路板测试。

    BQ76940可驱动的 FET 数量是一个主观限制。  该器件没有固定限值、但除了实际系统中 DSG 引脚的最小100欧姆隔离电阻外、还存在5k 的 VFETON 电压内部电阻和所示的下拉电阻。  该器件在 DSG 中的工作电阻为0欧姆、但最好是100欧姆、以避免因瞬态而复位。  随着 FET 数量的增加、栅极电容累积以显示开关情况、您必须确定系统速度太慢的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论、它非常有帮助