This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:TPS63900和 TPS61094的库存可用性

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986739/tps63900-stock-availability-of-tps63900-and-tps61094

器件型号:TPS63900
主题中讨论的其他器件: TPS61094

您好!

我正在启动一个新电路板、需要一个高效稳压器、其主要规格如下:
-输入电压[2V - 3.7V]
-输出电压[3.3V]
-输出电流[10uA - 400mA]

我倾向于使用 TPS63900、因为它在 Mouser 有现货。 但是、我看到 TI 网站上没有库存。  

另一方面、TPS61094在 TI 网站上提供了4000多种器件、但在大型商店中不可用(可能是因为它是一款新器件、对吧?)。

问题:

TI 是否会继续生产 TPS63900? 鉴于我们在未来1-2年内将需要1000多个器件、您会推荐哪一个用于新设计?

欢迎提供其他符合我们规格的器件建议。

感谢您的帮助、
布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Brun

    规格中的值。 TPS63900是比 TPS61094更好的解决方案。 请继续使用 TPS63900。 因为许多客户喜欢此 IC、所以缺货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jasper、感谢您的回答、


    1 -在 本例中使用 TPS61094有哪些缺点?

    2- TPS63900是否会很快(< 3个月)再次推出?

    再次感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    如果您选择 TPS61094、则 VIN=3.7V 时 VOUT 无法调节为3.3V。

    请向询问库存问题  

    客户支持中心