This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:高电流消耗期间输出不稳定

Guru**** 2893240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985546/tps63020-unstable-output-during-high-current-consumption

器件型号:TPS63020

大家好、

我希望你们做得好。

因此、我将  TPS63020用作升压转换器、为 LTE/4G 模块供电。 以下是参数:

- VIN = 3.3V

- VOUT = 3.8V

-电流消耗:通常峰值略高于200mA (正常!)

直流/直流转换器在开始时工作正常、消耗大约20 o 30mA。 但是、一旦射频模块开始搜索网络、导致电流消耗增加、输出就会变得非常不稳定、并且在很短的时间内经常下降(PG 上的红色二极管闪烁)

此外、第二个异常现象是、电流消耗峰值高达700mA、这在使用其他电路板和电源之前是前所未有的。

我不知道为什么。 我主要遵循 WEBENCH 工具指示的值、因此我并不认为这是电感器问题。 也许我的设计中缺少了什么?

以下是原理图和布局:

有人可以提供帮助吗?

PS:PGOOD 上电阻器的值是否是问题的一部分? 我看到值为100k、我只在 PG 上放置了2k mu LED。

谢谢!

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请测量输入/输出的波形、以检查在此期间发生了什么情况。

    2.布局不好。 请根据数据表中的建议更改布局。 IC 无法正常工作、甚至会因布局不良而损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    感谢您的回答。

    好的、我将在我回到办公室后立即发布 weveform。

    但是对于布局、我是否可以采取任何措施来更正当前电路板上的布局?

    我想问题是输出(L 和 VOUT 电源平面之间没有 GND)。 在布局中、顶层和底层都有一个 GND 平面(来自内部 GND 层的一部分)、图中未显示该平面。

     电感器顶部的某种"笼"或其中一种吸收片是否有助于降低噪声?

    我能否逆着电感器、并通过导线将其连接起来、以便在 L 和 VOUT 之间放置一些 GND、如下图所示(蓝色表示 L 的新位置、 绿色的导线将其连接至直流/直流转换器,浅蓝色的导线将剩余的平面连接至 GND?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅数据表 PCB 建议部分、以在下一代中修改 PCB。

    现在、我建议您使用 TPS63020EVM 来检查您观察到的问题是否由降压/升压电路引起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    那么、我有一个更新。

    首先、下图展示了 TPS63020在高功耗期间的输出情况:

    3.9V 降至2.8V。

    下面是我们已经完成的步骤以及我们 取得的结果:

    1 -我们 进一步放置电感器、并按照我之前的建议在 L 和 VOUT 之间放置一些 GND。 这不会改变任何东西、而不是更少、不会改变 MRE 的不稳定性

    2 - 我们移除了整个电源块(DCDC 和电感器)并从实验 PS 直接为电路板供电。 它工作正常、即使电流输出要少得多(只是尝试查看它是否 是电流电源问题)

    3 -该板具有 NB-IoT 模块、并堆叠在另一个包含 MCU 和电源的板上。 当堆叠在一起时、电路板无法正常工作、如中所示、其行为与 TPS63020相同。 MCU 板还具有降压/升压转换器(不是 TPS、因为它是一个较旧的板)、并且与另一个 LTE/4G 模块配合工作良好、我们认为这是一个 EMI 问题、此特定模块对此非常敏感并导致不稳定的行为。

    4-我们已经订购了一些屏蔽/吸收表,放置在 MCU 板的电源上,甚至放在 NB-IoT 板的底部(即使其底部有一个 GND 层)。 也许这会有所帮助、我会告诉您。

    是否有任何想法、想法或建议?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    压降太大、这不是正常行为

    我建议使用 EVM 来检查问题是否由降压/升压电路引起。  

    我只注意到、输入为3.3V、输出为3.8V。 因此您不需要降压/升压转换器。 纯粹的提升在性能和成本方面更好。

    您可以应用 TPS61023EVM 并将其连接到您的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您适合升压。 我以前有一个备用电源、也就是降压-升压电源、但后来我移除了它、忘记更改直流/直流(OUPS)。

    此外、我真的认为这是一个 EMI 问题。

    在这种情况下、我在上一个答案中的第3点进行了描述、来自 MCU 板的3.3V 电压不再为 NB-IoT 模块供电、而是仅为一些周围电路(极少)供电、该模块所需的3.8V/3.9V 电压由其他地方提供、 它在未连接 MCU 板时工作正常。

    我将看到我们是否可以获得 EVM、但我认为我们没有时间。

    如果我们有解决方案或有任何进展、我将再次发布。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    另请注意、如果布局不好、电路对 EMI 很敏感。 务必遵循数据表中的建议进行布局。 直流/直流转换器会产生噪声、也会对噪声敏感。  

    如果有任何更新、请告诉我。