This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54327:FB 电压斜升异常

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987237/tps54327-fb-voltage-ramp-up-abnormally

器件型号:TPS54327

大家好、  

下面是有关 TPS54327的问题。 我们发现 FB 电压斜升异常、这会停止开关、但 Vout 正常。 在我看来、FB 引脚上似乎存在噪声耦合。 请添加您的意见。  

CH1 = Vout、Ch2 = SW、Ch3 = FB  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于12V 输入电压-3.3V 输出电压、DS 中推荐的电感器仅为2.2uH。 为什么在客户端使用10uH 电感器? 最好通过上传布局来检查布局、看看 FB 迹线是否受到其他信号的噪声。 Tahar 将为您提供更多评论。

    谢谢、

    Lishuang