This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:并行通道输出电流误差

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987061/tlc59116-parallel-channels-output-current-error

器件型号:TLC59116

您好!

    如果使用通道并联(5通道)、则每个通道的电流为120mA、总输出电流是否为600mA?

   是否存在输出误差? 如何计算? 是否可以对其进行补偿? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mars、

    是的、您可以并联5个通道以输出500mA 电流。 为了灌入高电流、建议使用 QFN 版本以解决散热问题、因为它具有散热焊盘、并且散热性能要好得多。 此外、为了避免潜在 的振荡问题、带有 LED 的输出引脚之间的连接线需要短接、以产生更少的寄生电感。

    每个通道都是独立控制的。 输出误差显示为数据表 第7.5节、最大值为8%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的回答、还有几个问题。
    1、如果输出引脚和 LED 之间有30cm 的连接线、是否会产生寄生电感? 结果是什么?
    输出误差显示为最大值至8%、是否为1Ch? 还是15CH 并联总输出?
    当1CH 的输出电流为120mA 时、是否有任何输出误差数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mars、

    您能否帮助分享您的应用的更多系统要求? 可能还有其他解决方案可以支持它。

    1.很抱歉,我们没有研究距离造成问题的时间。 当通道打开时、将会有一个设置过程、这会导致一些纹波。 并联多通道会增加输出网络上的纹波。 如果输出引脚上有高电感、纹波可能会保持振荡且不会稳定。 可能需要对30cm 导线进行测试才能得出结论。
    2、这用于一个通道。 某些通道可能比其他通道具有更大的误差。 但趋势是很可能的。 例如、一个通道具有2%的误差、而另一个通道具有4%的误差、但不太可能一个通道具有-4%的误差、另一个通道具有4%的误差。
    很抱歉、我们没有120mA 设置的质量测试数据。